This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:REG1电容器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373541/bq76942-reg1-capacitor

器件型号:BQ76942

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我已经看到 PIN37_ REG1对最小电容值的要求、最大限值如何?

BR~

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!

    该电容是滤波电容。 电容器的值仅决定将要滤除的频率。 最大值尚未定义、但通常使用1μF 电容器。

    此致、

    Thomas Rainey