This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:Rset 和 amp 的详细信息;Vref

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372976/lm5180-q1-detail-information-of-rset-vref

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

工具与软件:

您能帮助我确认我对数据表信息的理解吗?

我在数据表的功能图中找到了 Vref (按照9页的图进行操作)、但在数据表中没有找到 Vref 的最大(最小值、典型值)值。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5180-q1.pdf?ts = 1718078466150&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw = 252FLM5180-Q1

所以我在数据表(第11页)中一直都能找到详细信息。  需要使用该公式来计算 Vref 的 RFB。

但另一个等式与另外一个等式不同(第25页)、这让我对这两个等式感到更加困惑。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5180-q1.pdf?ts = 1718078466150&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw = 252FLM5180-Q1

LM5180是否具有输出到 Rset 的内部电流源、并使用恒定 Vref 电压来执行闭环控制?

Delta-Asker Cheng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CY:

    感谢您发送编修。  关于 Vref、它实际上是 EC 表中的 VRSET。   

    关于图10、它显示了 RSET=12.1k 时的工作电流。  相同的电流也流过 RFB、通过 RFB 感应到的电压将传输到 RSET 上的电压、使控制电路可以将其用作 Vout 检测。   

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VRSET 等于 Vref、而 IRSET 将受温度影响(数据表中的图10)。

    最大值和最小值已与温度效应有关

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5180-q1.pdf?ts = 1718085771616&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.co.kr%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的、但请注意 IRSET 和 VREF 不是相互独立的、并且 IRSET 随 VREST 的变化反映了 VRSET 或 VREF 随温度的变化: IRSET=VREF/R (RSET)。

    谢谢!

    Youhao