This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:空载电流过高

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372169/tpsm365r3-no-load-current-way-too-high

器件型号:TPSM365R3

工具与软件:

我正在~一个设计、其中3.4V 主电源通常功耗低(~1mA)、偶尔会出现高达 μ W 100mA 的突发。 我之所以选择 TPSM365、是因为它紧凑、具有大输入电压范围和低 Iq。

输出在10-30V 输入过程中保持稳定和纯净、但在24V 额定电源电压下、电路消耗的电流不小于8.2mA。 在10V 时为7.5mA。 我有5个原型、它们都能提供类似的结果。

移除 TPSM 后、我在3.4V 总线上的24V 和300µA 上测得的电流基本上为零。 因此、结论是模块出现故障。 然而,我已经做了一切的书,但我不能轻易看到如何或为什么。

为了完整起见、附加了原理图和 PCB 布局。 PCB 为4层、内部1上为实心 GND 平面、内部2上为3.4V 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很遗憾、您选择了错误的此器件版本。

    都是如此  F RDNR 将在轻负载时在 FPWM 下运行、从而提供较大的输入电源电流。

    该图显示了另一个参考设计 R DNR 您应该会看到预期的输入电流;假设没有其他东西  

    是错误的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我将订购其中一些器件并报告结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "那我就走了。 F 可以 通过实现 R 而且空载在24V 时小于170µA。

    很好的改进、我想说 。

    再次感谢 Frank!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很高兴我们能提供帮助。

    谢谢