This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209-Q1:是否有2节串联电池保护电路具有温度保护功能? BQ29209-Q1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ76905, BQ77307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373325/bq29209-q1-is-there-a-2s-battery-protection-circuit-with-temperature-protection-bq29209-q1

器件型号:BQ29209-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ29209BQ76905BQ77307

工具与软件:

您好!

我正在寻找具有 BQ29209特性温度保护功能的2节串联电池保护电路。 它甚至可能包括2节电池均衡器功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     BQ76905是理想之选、它具有以下特性:

    - 2节至5节电池的电池监控能力。

    -广泛的保护套件,包括电压,温度,电流和内部诊断。

    - 主机控制的电池平衡

    此器件确实需要 MCU 来对设置进行编程以及进行所需的设置/配置并控制电池平衡。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有不需要 MCU 的锂离子和锂聚合物电池 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下一个选择是 BQ77307。 为了获得任何自定义设置、需要进行新的旋转。 但是、该器件不具有电芯平衡功能。

    此致、

    Thomas Rainey