主题中讨论的其他器件: UCC2818、 UC2854
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我有 以下要求
- 输入电压-100Vrms 至134Vrms
- 360Hz 至800Hz
- 输出电压- 400V
- 输出功率100W
我计划使用 UCC2818-PFC EP IC。
要在400Hz 下正常工作、是否必须更改 IC 引脚中的所有参数(VFF 滤波电容器除外)。
请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我有 以下要求
我计划使用 UCC2818-PFC EP IC。
要在400Hz 下正常工作、是否必须更改 IC 引脚中的所有参数(VFF 滤波电容器除外)。
请提供建议。
你好 Rahamadullah
为了 EP 在400Hz (或更高)频率下使用 UCC2818-50Hz 控制器、设计工作与50Hz 应用的设计工作类似、但涉及线路频率的项目 需按更高频率进行缩放。 这些项目包括 VFF 滤波以及电压环路和电流环路交叉选择和补偿。
此外、就在今天、我发现此参考引用弗吉尼亚理工大学的一篇关于改进航空电子设备中的 THDi 的论文: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7028.5_5F00_10841.pdf
您可能会发现它很有用。
此致、
Ulrich
你好 Rahamadullah
我很高兴纸张可以提供帮助。
至于66%的二次谐波幅度、这不是印刷错误。
数据表计算将信号振幅从线路电压的66%降低到线路电压的1.5%所需的衰减程度。
该信号是整流线路的基频振幅、为100Hz、而100Hz 是50Hz 的二次谐波。 (或者、120Hz 自60Hz。)
重点是最大限度地减小(在可行的情况下) VFF 信号上的100Hz 纹波、该纹波馈入倍频器、倍频器的输出将该纹波的某些分量传递到电流环路并 产生 THDi。
这是一篇深入讨论 THDi 来源和减少的论文。 它的编写是为了支持使用 UC2854控制器、但其中大部分内容也适用于 UCC2818 (和相似器件)。 请参阅本文的前几页:
e2e.ti.com/.../slup093.pdf
此致、
Ulrich
你好、Ulrich
处于 PG 状态。 您共享的文件 slup093.pdf 中没有4个表示二次谐波幅度是以下附加的平均值的66.6%。
根据傅里叶级数公式、全波整流正弦波二次谐波的实际值为6.67%、而不是66.67%
如果在上述公式中输入 K=2 (谐波数)、我们得到二次谐波与平均值之比为6.67%或(1/15)。
也在 PG 中。 UCC2818-UART EP 数据表中的第10 条提到"二次谐波为交流线路输入电压的66.67%"、而不是整流输入电压的平均值。
因此、如果是这种情况、那么在计算 Vff 电容值时、我必须将6.67%作为二次谐波的失真水平。 请澄清
此致
Rahamadullah
你好 Rahamadullah
首先、文件 SLUP093和数据表显示为"66%"、而不是66.6%或66.67%。 我指出这一点是有理由在下面澄清。
其次、从您在 第8页找到的谐波文件(sceweb.sce.uhcl.edu/.../3_Ch3_FWRS_MATLABPresentation1.pdf)中、可以看到构建整流交流正弦波的谐波方程:

请注意、 SLUP093和数据表 是指交流线路的二次谐波、而不是整流线路的二次谐波。
整流线路的基波 是 交流线路的二次谐波。 
其峰值振幅为整流正弦峰值的4/3pi = 0.4244。 这既不是0.66、也不是0.06、因此我只能猜测0.66 (66%)的来源。
我猜是这样:
50Hz 整流正弦的基波分量峰值(100Hz)= 50Hz 整流正弦的峰值0.4244。
SLUP093是指 RMS 线路电压: 
由于线路峰值= 1.4142 x Vrms、我认为二次谐波振幅= 0.4244 x 1.4142 = 0.600 Vrms、66%= 0.66 = 0.60。
也就是说、我认为 SLUP093的作者插入了一个66%而不是60%(Vrms 而非 Vpeak)的拼写错误、并在其余计算中继续错误。
我对"66%"的来源没有任何更好的想法,作者也不能问。
在任何情况下、计算都是保守的(比必要时更少地减少二次谐波)、因此除了可能过度设计 VFF 滤波器之外、不会造成任何损害。 我认为、即使其中一个因素不正确、计算方法仍然有效。
此致、
Ulrich