This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215 MODE 引脚电容器

Guru**** 2386690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373355/tps56c215-tps56c215-mode-pin-capacitor

器件型号:TPS56C215

工具与软件:

尊敬的 E2E 论坛:

我想在 TPS56C215的 MODE 引脚处放置一个去耦电容器。 此引脚可以耐受多大的电容?

从 VREG5到 MODE 有200kR、从 MODE 到 PGND 有10kR、因此根据数据表的表7-3、它在 FCCM、ILIM、400kHz 下运行。

2.2nF 似乎可以正常工作、我不确定是否要放置数百 nF。

如果有任何帮助、将不胜感激。

此致、

Leon Cyliax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    数据表中没有关于 MODE 引脚电容值的指导、但通过查看具有类似 MODE 引脚配置的其他器件、它们通常将其限制为30pF 或更低。 这样低的去耦电容器是否适合您的应用? 我假设您正在尝试清除该引脚上的任何高频噪声、那么尝试22pF 可能是开始选项、以查看这是否会清除该噪声。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您提供的信息。 事实证明、我们的应用中的弱链路是对反馈引脚注入的干扰。 将反馈电阻器降低为原来的十分之一可以解决这个问题。

    此致、

    Leon Cyliax