主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3A、 LM3478、 PMP5647
大家好、
我在 SEPIC 模式(Webench 基准)下使用 LM5155对18-32VDC 至24VDC 输出的输入电压范围进行降压/升压。 此24VDC 用于为额定电压为24VDC/5.5W 的电磁阀供电。
在没有负载的情况下、我将获得24VDC 的输出、它可以轻松为30mA 螺线管供电、但当我连接24VDC/5.5W 螺线管并打开电源时、转换器会立即损坏。 在 BIAS 和 VCC 引脚上观察到损坏。 开关 MOSFET 也会损坏。
调试第二块电路板时、我们观察到开关 MOSFET 先下降。 电路板快速断电、以便保存 IC。
是否应该将 MOSFET 更改为更高的额定值? 我是否需要在输出端添加更多电容器? 请告诉我。
随附了根据 Webench 参考创建的原理图快照、与 Webench 提供的220nF 相比、仅将 C78值更改为4.7uF。 这只是为了确保顺利启动。 您最好能查看它、并告诉我是否可以。
谢谢!!!!