This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:软启动时间和启动延迟

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373388/lm5122-softstart-time-and-startup-delay

器件型号:LM5122

工具与软件:

您好!

我们有一个采用 LM5122 (Vin=28V、Vout=66V)的升压设计、想说明一些参数。

符合 11在数据表中、软启动时间取决于输入/输出电压比。

问题1:哪些事实导致了这种依赖性? 由于升压器拓扑、这种关系是否因为输出电压基本上从输入电压开始?

我们测得的启动延迟约为6ms 至7ms。镜像延迟是达到1.2V UVLO 阈值直至进行开关 ACC 的时间。 图22:

Q2:哪个元件对启动延迟有影响? 它是软启动电容器吗?

Q3:IN 与输出电压之比与软启动时间是否存在任何启动延迟相关性? 如果是、我们可以预测该值(例如通过方程)吗?

我们需要知道该启动延迟在所需输入电压范围内的范围。

提前感谢!

此致:Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的咨询。

    Q1:这是正确的。 这是因为输出电压在启动时不是0V、而是 Vin。

    Q2:启动延迟 ACC。 至图22是从达到 UVLO 阈值(SS 斜坡开始)到该 SS 斜坡开始影响输出电压(最初为 Vin)的时间。

     在给定 Css 下、该时间取决于输入电压的电平。

    起始的时间 达到 UVLO 更新阈值 软启动完成 将是常量、CSS 的常数值为常量: (CSS* 1.2V)/10uA

    Vin 越高、延迟就越长、但 TSS (由于1Vin/Vout 项的存在)就越短。

    问题3:基本上 T_STARTUP_DELAY=(CSS*1.2V)/10uA  -  ((CSS* 1.2V)/10uA*(1-Vin/Vout))

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复和专门回答。

    此致:Andreas