This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:TPS60400DBVTG4仿真或 TINA 设计

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373178/tps60400-tps60400dbvtg4-simulation-or-tina-design

器件型号:TPS60400

工具与软件:

您好!

我正在我们的产品中使用 TPS60400DBVTG4器件。  

VIN = 5V  

使用 o/p LC 滤波器时、O/P =-5V。 我想使用不同的电感器对其进行仿真、以检查结果。  

该设计是否有 TINA SPICE 模型、还是 Webench 设计是否有?  

我们使用 DCR = 1.8欧姆的电感器 B82496C3101J000。 但是、我需要使用 DCR = 0.85 Ω 的新电感器。 它来自 Wurth  7447860210。

此致、

Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    很遗憾、这款器件没有 TINA 或 webench 模型。 但是、我们计划今年发布 Webench 模型。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 今年大约是哪个月?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    很可能是2024年11月/12月。

    谢谢!

    进纸器