This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:最小阳极电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372992/lp5861t-minimum-anode-voltage

器件型号:LP5861T

工具与软件:

嗨、团队:

最小 CS 引脚电压低于该值吗? 如果是、最小阳极 电压可被计算为(max)+ Vf (max)?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    是的、正如您所理解的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我不了解输出饱和电压。 这是否意味着由于 LP5861T 的运行、CS 引脚必须大于 VSAT?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    是、如果 CS 引脚< VSAT、则客户设置的输出电流可能不足。

    例如、如果您将输出电流设置为100mA。 但 CS 引脚电压仅下降0.5V、可能只会从输出通道获得60mA。

    请参阅下图以了解 VSAT。

    BR、Jared