e2e.ti.com/.../master_5F00_conteroller_2D00_verC-_5F00_-07-_2D00_.pdfDear先生
我正在使用 TI 元件 LM74502 (原理图上的 U26。 我遇到了奇怪的现象。 输入电压为14V。 导通后的某个时间、MOSFET Q41、Q42不会打开。 调查后发现、开关导通时的尖峰超过16.5V 并且过压上升跳闸点。 但是、当 电源轨恢复到14V 时、这些 MOSFET 仍处于切断状态(VG ~ 2V)。 尽管下降过压跳闸点为~15.4V。 我继续调查、发现下降过压跳闸点移至~11.9V。 但是、这与数据表的计算结果不符。 原理图随附。 您是否知道此类行为的原因是什么?
谢谢你
柏林 Stas




\