This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:关于器件的效率

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373601/tpsm82903-regarding-efficiency-of-the-device

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

大家好!

我想知道降压转换器 TPSM82903在12V 至1V、12V 至1.8V 和12V 至3.3V 转换中的效率(以%为单位)。

此致、  

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    谢谢、您可以使用我们的 Webench 工具获取上述条件下的效率数据。

    webench.ti.com/.../55

    Colin