This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:如何计算从 PWM 信号输入到 LED 电流接通/关断的延迟时间。

Guru**** 2589015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, TPS92641, TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367671/tps922052-how-to-calculate-the-delay-time-from-pwm-signal-input-to-led-current-turning-on-off

器件型号:TPS922052
主题中讨论的其他器件: TPS92641TPS922054

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑将 TPS922052用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
对于它们来说、从 PWM 信号输入到 LED 完全打开/关闭的延迟时间是很重要的。
整个 LED 打开意味着 LED 电流达到目标电流。 完全关闭意味着 LED 电流变为零。
您能告诉我如何计算 Vin=24V、LED Total Vf =20V 和 If=2A 条件下的延迟时间吗?
我认为延迟时间会因电感器值而改变。
您能否告诉我在相同条件下如何计算电感器值?
问题2:
TPS922052的最大平均驱动电流是多少? 它是否超过2A?
如果接通占空比的 PWM 信号被限制在70%、50%或30%以下、那么最大平均驱动电流能否增加?

问题3。
TPS92641等分流 FET LED 开/关方法是否可用于 TPS922052?

问题4。
除了 TPS922052系列和 TPS92641、您是否有任何 LED 驱动器可以在上述条件下使用我们的电平延迟时间来打开/关闭 LED?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请参考下面我的答案。

    A1。

    电感电流经输出电容器滤波后形成 LED 电流。 因此、实际 LED 电流上升/下降时间将受到输出电容器的很大影响、具体取决于应用。 因此、为了避免输出电容器的影响、我在此处仅讨论电感器电流的上升/下降时间。

    • 对于电感器电流上升时间(假设我们不是第一次启动时发生软启动)、可以通过 T_rise (max)= I_L_max * L /(V_in - V_LED)估算其值、其中 I_L_max 为最大电感器电流。
    • 电感器电流下降时间的计算公式为:T_LED (max)= I_L_max * L / V_LED。  

    A2。

    [quote userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367671/tps922052-how-to-calculate-the-delay-time-from-pwm-signal-input-to-led-current-turning-on-off TPS922052最大平均驱动电流是什么? 是否大于2A?

    如果您将最大电感器电流(也是最大开关 FET 电流)保持在开关 FET 逐周期电流限制 I_LIM (请参阅数据表中的第7.5节"电气特性")范围内、并使器件远离热关断、TPS922052可以输出超过2A 的电流。

    [报价 USERID="190215" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367671/tps922052-how-to-calculate-the-delay-time-from-pwm-signal-input-to-led-current-turning-on-off 如果 PWM 占空比信号限制在70%、50%或30%以下、是否可以增大最大平均驱动电流?

    如果热性能(但不是切换的 FET 逐周期电流限制)限制了器件的输出电流能力、则具有较小的 EN/PWM 占空比会降低 IC 上的热应力、然后您可以输出更高的瞬时输出电流。 但是、随着 EN/PWM 占空比(因此也降低了输出电流占空比)的降低、平均驱动电流可能不会增大。

    A3。

    有。 TPS922052可与并联 FET 配合使用。

    A4.

    我能否理解您客户的目标输出电流上升/下降时间是多少? 他们对输出电流纹波有任何要求吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复。

    关于 A4。
    对于客户来说、从 PWM 信号输入到 LED 电流达到目标值的较短延迟时间非常重要。
    因此、它们需要快速的 LED 电流上升/下降时间。

    我可以再问您一个问题吗?

    关于 A1。
    在输出电容器连接到输出的情况下、有没有计算上升/下降时间的公式?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    客户从 PWM 信号输入到 LED 电流达到目标值的较短延迟时间对于客户而言非常重要。
    因此、它们需要快速 LED 电流上升/下降时间。[/报价]

    LED 电流上升/下降时间是否有任何特定的(定量值)要求?

    [报价 userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367671/tps922052-how-to-calculate-the-delay-time-from-pwm-signal-input-to-led-current-turning-on-off/5223439 #523339"]在输出电容连接到输出的情况下、是否有计算上升/下降时间的公式?

    在这种情况下、LED 电流上升/下降时间可通过求解一些微分方程来估算。  使用 仿真软件可以更轻松地估算 LED 电流上升/下降时间。 (TPS92205x 的 SIMPLIS 模型 可通过申请获取。 如果客户需要此型号、请向我发送电子邮件。)

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢你的答复,我很抱歉我迟到了我的答复。

    您是否有任何"PSPICE for TI"模型? TPS922052仿真模型是否仅限 SIMPIS 模型?

    我还能问您有关 TPS922052数据表中的上升电流波形吗?

    问题1。
    TPS922052~55数据表中的图9-17显示了电流 OUT 开始、PWM 引脚从 L 上升到 H 后的 LED 上升电流波形
    此波形是使用 TPS922054获取的。
    图9-14中 Cout 的电容值是多少?

    问题2:
    您是否有任何类似图9-14的 TPS922052情况波形?

    再次感谢您、 此致、
    和也。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    否、我们没有用于 TPS922052的 PSpice 模型。 仅可使用 SIMPLIS 模型。

    A1。 关于 Cout、您可以 从数据表中找到9.2.2.2.3节输出电容器选择中的值。

    A2。 我想您在指图9-17。 抱歉。 目前、TPS922052没有此类波形。 但它应该是相似的。  

    此致、

    Steven