This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:关断时间阈值澄清

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368210/tps92518hv-off-time-threshold-clarification

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件:TPS92518

工具与软件:

您好、TPS92518HVPWPR 数据表的第15页注意到 IC 有一个 tleb (最短导通时间)、每个应用都必须考虑该 tleb (最小导通时间)、以避免出现电感器饱和情况。 我对参数 t_off_min 的含义有疑问 根据我的理解,它在逻辑上遵循方程10可以改写为:

V_led_min / V_in_max =(t_LEB)/(t_LEB + t_off_min)。

如果是这种情况、我们解出 t_off_min、则可得出:

T_OFF_MIN =(V_IN_max - V_LED_min)* t_LEB/V_LED_MIN

在 L = 100u、V_in_max = 65V、V_LED_min = 6V、t_LEB = 250ns 的示例中(计算得到额外裕度)、我们得出 t_off_min = 2.4583us。 不过、数据表中的示例表明4.17us 是您的 t_off_min 根据我的解释、4.17us 是有效关断时间(因为它大于我计算出的最小关断时间、即2.4583us)、但不能说这是最短关断时间。 是的、4.17us 后可实现峰峰值250mA 的电感器纹波、但数据表上没有说明我可以发现、这表明无法安全地实现较低的纹波。 例如、使用3us 作为 t_off_min 来为计算值提供裕度、这将导致180mA 峰峰值纹波。 通过这样的计算、最小 TOFF_DAC val 最终为39、根据我的理解、可以增加该值以提高安全性、但不需要、因为选择3us 时已经内置了裕度、而我的最短关断时间为2.4583us。 我的逻辑哪里出了问题、为什么数据表告诉我需要将 DAC 设置为55或更高? 我理解有误、或者数据表有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathon、  

    如果关断时间足够短、以至于电感器电流由于在前沿消隐时间内达到 V-s 而无法复位、则电感器电流将无法复位
    电流持续增加、直到电感器饱和、系统可能损坏。

    tLEB 是 TPS92518的最短工作导通时间。 如果器件工作 tLEB、则当@V_IN_max &V_led_min 时、将存在最大电感器纹波电流。 需要考虑 V-S 平衡。  

    借助  可保持 V-S 平衡的良好 t_off_min 设计:  

     

    T_OFF < t_off_min、无法保持 V-S 平衡:   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您在违反最短关断时间规则的情况下对电流波形的预期作出解释、并且您的说明进一步体现了数据表中所述的内容、有助于我更好地理解它。

    但是、我的问题尤其涉及如何确定最短关断时间是多少。 我知道数据表包含示例计算(我在问题中提到的是示例计算)、但数据表中的计算对我来说没有意义。 我要么误解了该计算中描述的参数、要么有另一个我没有考虑的因素。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathon、  

    请允许我向作者核实这一点、然后返回给您。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathon、  

    我同意您的说法、您列出的计算结果是正确的。 感谢您指出它。