This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:升压和降压模式下的 LM5176问题

Guru**** 2381860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD17573Q5B, CSD18532Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371732/lm5176-lm5176-problems-in-boost-and-buck-mode

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: CSD17573Q5BCSD18532Q5B

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我的首款 LM5176原型出现问题。  我现在阅读了 LM5176的所有其他线程、但我将先从一些概括的问题列表开始。 主要要求为输入电压24V (6-50V 范围)/输出电压12V /输出电流- 2至4A (续)、I 输出脉冲10A (70-200ms)或左右。

1、从零负载开始,从零伏到1A 电流保护最大值从零伏开始,当达到6V UVLO 时,出现不稳定行为-始终断续(断续启用)且失调,输出保持在7-8V ,似乎没有损坏发生。

2.超过12V (经测试最大为18V)时,不超过1A -输出12V 调节良好,但 降压桥臂 晶体管在几秒钟内就会变得很热,达到1A 的 Cc ,在这里我切换输出功率。

3.在输出端使用120欧姆/ 0.1A 负载重复测试-相同的结果。

3.原理图非常接近 EVK 和根据 XLS 计算工具。 在第一个假设中、22欧姆的栅极晶体管可能过高、4.7uH 的电感器值需要优化、或者 可能会 使布局变得普遍混乱... 或全部一起。  降压 侧具有3个 CSD18532Q5B NMOS、 升压侧具有2个 CSD17573Q5B  

我认为第一个原型已经被部分损坏,但我可能是错的。 将在后面提供更详细的信息、原理图和图片。

对这些症状有什么看法?

P.S.我发现了至少一个潜在问题- PGOOD 实际上通过 LED 和22k 施加到 Vin (而不是 VCC、引脚23)、这会损坏它、因为其最大电压高达8.5V)。 但是、即使电压低于该调节值也不起作用。 它会以某种方式进入雷达下面...

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如果我理解对了、您有多达3个并联的 MOSFET。 这可能是驱动器的问题、因此您应该检查驱动器以及 VCC LDO 是否可以提供该大小的电流。

    此外、22Ohm 也非常高、因此您将获得大量转换损耗。

    我不确定你是否理解你关于项目1的观点。

    您是否还可以共享用于计算的 XLS 工作表。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!  

    我想我们确实找到了问题的一部分。 栅极电阻器的电阻器从22欧姆增至最大10欧姆、实际上可使升压和降压正常工作-在零负载和100mA (120欧姆负载)下进行测试。 现在、降压器件桥臂(具有2个并联 MOSFET (  在高侧)和1个(在低侧)-(如在 TI EVK 中)再次转到高温、当我转到24V 的标称电压时、但我需要进行更多的测量并记录更多数据、以确保实现此目的。 因此、这意味着再次计算栅极电阻值和驱动可能性非常重要。 当然、我需要使用我所需的高脉冲和标称电流进行测试。    当我获得这些附加数据时、我将进一步询问是否还有其他奇怪的事情。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    感谢您的更新-祝您周末愉快。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PM 中放了一条注释、似乎现在工作得更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    感谢您提供的信息-如果我能进一步帮助、请告诉我。
    注意:通常、栅极电阻器 处于较低的欧姆范围:1 - 6欧姆、通常用于降低 EMI -因此、如果0欧姆可以正常工作、这也是可以的。

    此致、

     Stefan