This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:当不使用 VSYNC 时、将 VSYNC 保持开路是否可以?

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373533/lp5861-is-it-no-problem-to-leave-vsync-open-when-vsync-is-not-used

器件型号:LP5861

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LP5861用于他们的新产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
不使用 VSYNC 时、使 VSYNC 保持断开是否没有问题?

问题2:
大约 CS0~17、灌电流输出、这些输出可以连接在一起来增加输出电流吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您发送编修! 请参阅以下评论:

    1.是的,我认为不使用时保持这个引脚断开是没有问题的。

    2.是的,可以将它们连接在一起来提高输出电流。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的及时回复。

    回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢您、此致、
    和也。