This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:最大占空比和 CT 的公式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371890/ucc28c43-formula-of-maximum-duty-and-ct

器件型号:UCC28C43

工具与软件:

您好、TI

您能告诉我最大占空比和 CT 的公式吗?
我想知道表示数据表图15的公式。

具体而言、我想知道 CT 设置 Fsw=50kHz 时的容量值和最大占空比80%。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在图7-15中、如果您想将占空比限制为80%、则需要 CT=1nF 并选择 Fsw~600kHz。 UCC28C43并非包含可编程最大占空比钳位功能的 PWM 控制器。 下图只是估算了可实现的最大占空比(可以是 expected...it)与占空比钳位不同而不准确。

    平地机、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    感谢您的答复。

    您能告诉我连接到 UCC28C43以对最大占空比进行编程的外部电路吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有很多方法可以实现这一点、但 这里 有一个 描述了一种方法的 TI 应用手册。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。