This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:确认请求如何计算 Rboot

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372974/tps563231-confirmation-request-how-to-calculate-rboot

器件型号:TPS563231

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS563231、对 Rboot 有疑问。

我已经考虑了 Rboot 的值。

请确认下面列出的内容。

我专注于上升时间、我认为结果可能过于保守。

我想请您就​​Rboot 的可能值提供一些建议。

——

一个600kHz 的周期是1/600kHz = 1.67μs。

输入电压:5V

输出电压:3.3V

输出电流:3A

与5V 输入电压3.3V 输出电压一起使用时、开启占空比为 Vout/Vin=3.3V/5V=0.66

关占空比为0.34、即0.56μs。

在关断期间对自举电容器充电。

它需要在0.56μs 期间充满电。

时间常数为 CR×2.3、因为考虑到它在关断期间上升至约90%、它需要上升时间的63.2%。

×<2.3m Ω 0.56μs

R θ<2.4Ω

Rboot 的最大值为2.4Ω。

该计算基于以下假设:Cboot 在每个开关周期内从0%升至90%。

由于 Cboot 实际上永远不会变为0、因此我认为 Rboot 可能具有稍大的值。

请告诉我如何计算以及它可使用的欧姆数。

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    通常、Rboot 不是计算值、因为我们使用 Rboot 来调整 SW 电压上升压摆率、以降低噪声和 EMI。 通常、Rboot 在实际测试中确定。

    您可以查看此应用手册以了解有关 Rboot 的更多信息。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../snvaa73.pdf

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的答复。

    我已经看到了您建议的应用手册、

    本应用手册介绍了 Vboot 因 RC 时间常数和寄生电感而降低的情况。

    在这种情况下、客户希望使用 Rboot (10 Ω)和 Cboot (0.1uF)。

    使用 Rboot (10 Ω)和 Cboot (0.1uF)是否存在任何问题。

    在某些情况下、电阻值会受到限制、我想确认一下。

    Rboot (10 Ω)和 Cboot (0.1uF)的时间常数是否 过大?

    感谢您的大力帮助与合作。  

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我认为10欧姆是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的答复。

    客户可以接受10欧姆电阻。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi