This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:入门指南。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364205/bq25756-how-to-getting-started

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS25751EVM

您好!

有没有可用的演示  

德州 BQ25756电池充电器 ,我是这方面的新手,所以任何入门或演示可用于此充电器芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    我们拥有一些用于使用和设计此 IC 的资源。 下面列出了其中一些示例:

    BQ25756数据表
    BQ25756 EVM 用户指南
    BQ25756设计计算器
    我们还有关于反向模式的常见问题解答。

    如果您要将 BQ25756与 USB-EVM 控制器相结合、您可以查看 TPS25751和 《TPS25751EVM PD 用户指南》、其中提供了有关如何将两个 EVM 相结合以测试 USB-EVM PD 合约的指南。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊桑·加洛韦、

    我希望这封邮件能让您满意。

    我目前正在为一个项目探索德州仪器(TI)的 BQ25756电池充电器 IC、并正在查找有关任何已测试和正在运行的演示或示例的信息。 具体而言、我对通过 I2C 从另一个控制器而不是使用 BQ Studio 建立与 BQ25756通信的设置感兴趣。

    虽然我已经查看了数据表和相关资源(例如 BQ25756 EVM 用户指南和设计计算器)、但我很想了解是否有说明此特定设置的归档示例或演示。 这些信息将非常有助于确保将 BQ25756顺利集成到我们的设计中。

    非常感谢您就此问题提供指导。 感谢您的时间和帮助。

    此致、

    Sankar Eswaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    感谢您耐心等待。 我将在周二回到您的问题。 星期一是美国的联邦假日。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊桑·加洛韦、

    我希望这封邮件能让您满意。

    我目前正在研究一个使用德州仪器(TI) BQ25756电池充电器 IC 的项目。 我对通过 I2C 从外部微控制器与 BQ25756建立通信特别感兴趣、从而发送命令、设置寄存器以及配置充电器控制器芯片的输出电压和电流。

    在查看数据表、BQ25756 EVM 用户指南和设计计算器后、我将查找说明此特定设置的书面示例或演示。 这些信息将非常有助于确保将 BQ25756顺利集成到我们的设计中。

    DIAGRAMICAL RESPERSANTATION 我的问题:

    非常感谢您就此问题提供指导。 感谢您的时间和帮助。

    此致、

    Sankar Eswaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    感谢您与我们一起完成这一工作。

    我的团队没有编制任何关于如何连接微控制器的指南。 最好向 TI 微控制器团队提出有关 E2E 的问题。 大多数微控制器还具有可通过 I2C 进行连接的专用库。

    您可能已经知道这一点、但这里有 I2C 如何操作的参考指南: www.ti.com/.../slva704.pdf

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经安装了 BQ Studio、我认为它与 BQ25756通信、因此 BQ Studio 是否有可用的源代码(如果知道更多信息、这些源代码会很有用)、以及 BQ52756充电器控制器支持的功能列表是什么?   您能否准确地指定我要询问的团队、至少给出论坛的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    您能否澄清一下"BQ52756充电器控制器支持的功能列表是什么?"这一问题。

    有助于微控制器 I2C 连接的论坛是基于 ARM 的微控制器或 C200微控制器论坛。 当您提出 E2E 问题时、可以选择这些论坛。

    顺便说一下、下面是 实时微控制器的驱动程序、如果这样做很有帮助: Bq_freertOS

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您共享该项目。

    我对此项目有一些疑问:

    我在 BQ25756寄存器地址下面附上了

     

    实际上、我的怀疑是、充电电压限制寄存器地址是0x00 。下一个地址是0x02、因此我是否正确、没有名为0x01的地址? 因为我这么说的原因如下所示:

    在此项目"bq25756_charger.h"中、查看下面的耗散、它们添加了诸如充电器电压限制 MSB - 0x00和 充电器电压限制 MSB - 0x01之类的地址

    下图是写入值 msb 和 lsb 充电电压限制

    我的怀疑是为什么把 msb 和 lsb 分开数据表中设定电压限制的地址为0x00、但这里也是0x01所以原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    我的理解是、充电电压限制寄存器是一个位于地址0x00的16位寄存器、并且也会占用0x01的地址空间。 如果有需要、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我还有另一个疑问、

    在上图中、I2C REG0x01=[15:8]-->这是 MSB &地址是0x01、I2C REG0x00=[7:0]-->这是 LSB &地址是0x00、但您在下面提供的代码、提到的 MSB 地址是0x00、LSB 地址是0x01、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    驱动程序文件看起来是大端字节序的。 在大端字节序中、最高有效字节(或最大字节)首先存储、然后读取。

    不过、对于 BQ25756、这实际上无关紧要。 唯一重要的是将正确的位写入 REG0x01 [4:0]以设置 FB 电压。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 的澄清。