This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:最小热关断上升阈值

Guru**** 2925500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367746/tps62180-minimum-thermal-shutdown-rising-threshold

器件型号:TPS62180

工具与软件:

嗨、团队:

您可以告诉我热关断的最小值(上升结温= 160℃ (Hysteresis 20℃))吗?
当我客户的系统运行时、TPS62180YZFR 突然输出 PG =低电平、输出电压下降。
发生上述行为时、客户在 TPS62180YZFR 附近的系统温度为~130℃。
因此它与数据表中指定的160℃ 不匹配。


他们希望检查是否可能在低于160℃ 的温度下关断。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    160C 是导致 TSD 的结温(TJ)。 它不是环境温度(TA) 

    TJ = TA+TSD*P_LOSS、因此在 TA = 130C 环境温度下可满足 RθJA 要求。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin-San:

    感谢您的检查。

    我之前传达的信息部分错误。 我来纠正这个情况。

    TA 不是130C。 我的客户实际上使用热电偶测量了外壳顶部温度。

    因此 TC = 130C。 由于 R θ RθJCtop  在数据表中为0.3℃ / W、因此 结温似乎小于160C。

    此外、当触发热关断时、VIN=12V、VOUT =5V、IOUT=3A。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们应该相信、在数据表中、TJ 的 TSD 为160C、但如果我们不同时测量满足 TSD、则将无法获得外壳最高温度。

    由于 TSD 具有恢复迟滞、并且外壳顶部温度在 TSD 之后会下降。

    BTW、我们不建议客户在 TJ >= 125C 时使用该器件、在这种温度下无法保证其功能和性能。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin-San:

    好的、我告诉我的客户、 他们不能 在最高温度为130°C 的情况下使用该器件。

    他们提到他们在冷却不足的情况下测试了系统、并发现 TPS62180在 TC=130C 时触发 TSD。

     所以用户需要 确保 TSD 阈值准确。

    我们是否可以提供最小 TSD 上升阈值作为基准(我们不需要保证)。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    我的同事 Colin 将在此期间给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    抱歉、我们不保证最小 TSD 是多少、并且应该注意160C 是典型的 TSD 温度。

    希望您能理解。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin-San:

    正如我提到的、我的 客户并不 需要我们能够保证的价值。

    我们能否提供 TSD 的设计目标容差(+/- x%)或类似的规格?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    我会很快回复你的。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我将与 TE 核实这一点、并 在获得答案时提供反馈、

    很抱歉给您带来不便。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经与 TE 进行了核实,反馈是我们可以保证 Tj<=150C 不会触发 TSD ,但在上面,满足的风险很低。  

    我们仍然认为 TSD 的类型温度是160C。

    希望它能对您有所帮助。

    谢谢

    Colin