This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:控制

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373030/lp5890-control

器件型号:LP5890

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我对控制 LP5890有一些问题。 我使用他们在 https://www.ti.com/lit/ug/snvu844/snvu844.pdf 页面提到的项目

现在我有几个问题、我对其进行了编辑、这样我就可以只运行部分代码、即:

我将动画从"真"更改为"假"

if (animation == false){
    //
    //在这里执行简单的测试
    //

    while (1){
      //将屏幕设置为全白
      LED_4.42L() Write_White_;
      // LED_LED_L05L Write_Red_();
      // LED_LED_L05L Write_Blue_();
      // LED_LED_L05L Write_Green_();
      // LED_LED_L05L Write_Black_();

      //发送 VSYNC
      sendSYNC();

      //更新 LOD 和 LSD 信息
      LED_LED_LED() Update_Chip_Status;
    }
  }

但我理解所有颜色应该保持固定、但我看到它们闪烁、在图形中、我得到以下信息:

我还没有找到他们解释代码的地方、我不知道您是否能指导我看到一行代码来始终保持红色 LED 1在没有25 Hz 频率的情况下亮起、我可以在其余代码的基础上进行此设置。 或更多示例?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    闪存是由寄存器设置导致的、因此我们在官方网站上公布了一个与器件链接的寄存器生成工具、您可以下载以进行更好的设置。

    或者、请告诉我您希望实现哪个特性以及详细的规格:

    1.SCLK 速率

    2.frame 价格

    3.行号

    4.您在测试哪个电路板?

    函数代码合并在 API 文件中、可在工程下找到该文件(示例代码)。

    顺便说一下、哪些项目、应用或客户正在使用它?

    BR

    Monet Xu