This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:从+12V 输入生成负输出

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912, TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372659/tps62912-generate-a-negative-output-from-12v-input

器件型号:TPS62912
主题中讨论的其他器件: TPS62913.

工具与软件:

您好!

快速问题。

是否可以从 TPS62912生成带有+12V 输入的-1.8V 电压?

我想在开关稳压器的输出上切换 GND 和 VOUT。

BR.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您发送编修! 您可以告诉我-1.8V 供电的用途是什么吗? 您的应用/终端设备和工程量是多少?

    我们有用户指南讨论 TPS62913 IBB 设计: TPS62913反相降压/升压 EVM 用户指南

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的回答。  

    正是我所寻找的。

    1.8V 仅用于一些运算放大器和一些其他电流使用极低的 IC。

    关于您的其他问题、我想以非公开方式回答。

    Br. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我有一个后续问题。 在您发送的注释中、提到必须使用负电压来启用和禁用器件、因为启用现在以负 VOUT 为基准。 我知道禁用器件需要一个负电压、该电压应该比 VOUT 低0.9V、现在为负电压。

    但要启用器件、只需使能电压比 VOUT 高1V 即可。

    在我使用12V 作为输入的情况下、我会看到这一点、因为我将始终让它处于打开状态并且无法将其关闭、除非我使用注释中所示的电路?

    Br. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    正确。 如果没有任何特殊电路、即使 VIN 低于 UVLO、也无法将其关闭。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚