This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:PFM 模式下3.3V 器件/直流失调电压的效率

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373304/lmr36503-q1-efficiency-of-3-3v-part-dc-offset-in-pfm-mode

器件型号:LMR36503-Q1

工具与软件:

你(们)好、

我对该器件在轻负载条件(自动/ PFM 模式)下的3.3V 输出版本的效率感兴趣。 是否有等效于图7.3 (自动模式下5V 输出器件的效率)但对于3.3V 输出器件?

此外、数据表的第8.4.3.2.2节提到了 在自动模式下轻负载时输出端的直流偏移。 其中说"当器件完全空载时、输出电压必须约为1%高"-您能否提供更多 有关该失调电压的可能最大值以及影响因素的信息。

谢谢你。

Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    在数据表的第9.2.3节中可以看到一些效率曲线。  

    对于自动模式、很难说、因为输出电压是决定输出电压的是 COMP 需要时器件将发出的开关脉冲数(因为在非常轻的负载下输出电压缓慢下降至稳压目标)。 根据 DS 中的规定、该值约为~1%。  

    谢谢!

    Richard