This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065:TPS2065DGNR 封装

Guru**** 2526710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371969/tps2065-tps2065dgnr-package

器件型号:TPS2065

工具与软件:

尊敬的团队:

我们是否知道 TPS2065DGNR 的信息包?

数据表显示了 VSSOP 封装的2种类型、即 DGN0008 C (称为 HVSSOP)和 DGN0008 G (称为"PowerPAD VSSOP")。

它们的引脚间距和封装尺寸完全相同、但散热焊盘尺寸不同。

根据数据表7.2 (2)、它似乎具有 PowerPAD、因此 DGN0008G 可能是正确的、但任何其他页面都称为其封装 HVSSOP。

您能告诉我哪一个正好是 TPS2065DGNR 的封装吗?

谢谢你。
此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    我将对此进行探讨、然后回复给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    谢谢、请尽快回复。

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我已经联系了主题专家、因此我会在收到回复后立即回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    TPS2065DGNR 目前是两家不同外部组装工厂的供货商、因此两份封装图之间略有差异。

    遗憾的是、出于供货连续性目的、客户订单可以包含来自所有可用来源的物料。 我们不限制或控制多源材料的采购。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    我知道我们可能有2个多源封装。

    在这种情况下、您是否会提供同时支持多源封装的焊盘图案示例?
    我们可以在数据表上看到它们、但它们略有不同、根据您的理解、我们不能在生产中更改它们。

    谢谢你。
    Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我将询问 SME 并回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    我被告知 DGN0008G 的焊盘 ePOD 与  DGN0008C 的 ePOD 兼容、反之亦然、因此客户可以使用任一焊盘。

    BR、