工具与软件:
社区您好
在一个项目中、我们基于 UCC28180构建了一个 PFC 电路、其输出功率约为900W、输出电压为200Vdc。 交流输入电压为90...120Vac。
交流输入电压为90Vac、负载高达约500W、交流输入电流曲线呈现正弦曲线。
最大电流约为10Apeak。
如果我为电路加载大约800W 的功率、则交流输入电流将不再是正弦波。 曲线更偏向三角形。
这可能是什么原因呢? 或者、在该功率范围内这是否正常?
(在图 SCR38中、黄色是直流输出电压的电压纹波、橙色是交流输入电流)
(在 SCR38图像中、黄色是直流电压、橙色是交流输入电流。
此致