This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC 电路中的交流输入电流曲线

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372182/ucc28180-ac-input-current-curve-in-pfc-circuits

器件型号:UCC28180

工具与软件:

社区您好

在一个项目中、我们基于 UCC28180构建了一个 PFC 电路、其输出功率约为900W、输出电压为200Vdc。 交流输入电压为90...120Vac。
交流输入电压为90Vac、负载高达约500W、交流输入电流曲线呈现正弦曲线。
最大电流约为10Apeak。

如果我为电路加载大约800W 的功率、则交流输入电流将不再是正弦波。 曲线更偏向三角形。
这可能是什么原因呢? 或者、在该功率范围内这是否正常?

(在图 SCR38中、黄色是直流输出电压的电压纹波、橙色是交流输入电流)
(在 SCR38图像中、黄色是直流电压、橙色是交流输入电流。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!  

    对于在800W 负载下运行的900W PFC 设计、输入电流波形应与左侧(500W 时)的波形非常相似、除非幅度更大。  右侧的图是不正常的。   

    该异常与其说是三角波形、不如说是交流线路峰值附近输入电流的跳跃。  目前、我只能推测这种失真的原因、但是、当输入电压略高于输出电压时、它确实类似于电流的显示情况。  
    为了发生这种情况、 未将交流电源电压控制在90Vac (不太可能)、或 PFC 输出 电压降至200Vdc 以下、以开拓交流线路的峰值(不常见、但更可能)。  

    您能否在将负载从500W 增加到800W 的同时监控范围上的输入和输出电压波形。  看看它们中的任何一个是否超出规格。
    否则、可能是由于电流检测电阻值不正确而从控制器触发峰值电流限制保护(PCL)。  
    检查电感器中的电流。  

    此外、请在右侧条件下检查 ICOMP 引脚上的电压、查看 V_ICOMP 是否达到内部6V 钳位限值。   如果是、则 栅极占空比无法进一步降低、电感器电流可能会上升、类似于所示。  

    您能否提供原理图(PDF 格式)和填充的 Excel 计算器工具?  参考: https://www.ti.com/tool/download/SLUC506 
     

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ulrich
    我已将分流器从14mR 更改为10mR。 输入电流现在具有干净的正弦。 非常感谢您的大力支持。
    我已经再次检查了计算器。 仍然显示14mR (请参阅 Excel)。 如果我只是将电阻更改为10mR、我应该注意什么吗? 线圈等组件现在针对14mR 的电流进行设计。   

    此致 John

    e2e.ti.com/.../PFC_5F00_sluc506_5F00_REVB1_5F00_STMFET.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!  

    电流路径中的元件(例如线圈和半导体)需要具有10mR 感应电阻器允许的峰值和 RMS 电流水平。  

    此控制器设计经过优化、适用于使用"通用线路"输入范围和390~400V 输出的 PFC 应用。  
    内部非线性增益块不处理与该应用空间的偏差、例如仅高压线路输入或仅低压线路(具有低 Vout)。   
    增益使 VCOMP 电平偏斜、在您的情况下、ICOMP 放大器增益偏斜高、并且在仅根据 SOC 和 PCL 阈值使用被视为合理的 Rsense 值时、Vicomp 可能达到6V 钳位。  

    如果您需要仅在标称 Vin (115Vac 或120Vac)下满足 THDi 规格、并且可以容忍在低线电压下出现如上方右侧波形所示的失真、则可以将 Rsense 值从10mR 增加到11mR 或12mR 等、并在低于标称输入电压的情况下接受一些电流失真。  这可能是您可以考虑的问题。  

    此致、

    Ulrich