This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542 RSOC 在低温下从27%下降0%

Guru**** 2813335 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363491/bq27542evm-bq27542-rsoc-drop-from-27-to-0-at-low-temperature

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB、GPCRA0

我使用干净的 gg 文件记录低于设置:的数据

1.在25°C 时给电池充电,休息2小时,在25°C 时使用2A 放电直至电压< 3.2V(终止电压= 3.2V),获得数据:P28A 2A-3200mV RB 20240509 - 25oC

2、电池充电在25°C 时,发运至-30°C 时,休息2小时,使用2A 放电 直至电压小于3.2V(终止电压= 3.2V),获得数据:P28A-3200mV RB 20240508 --30oC

将记录的数据报告到 TI 的 GPC 工具上、得到回复的 rb 报告、然后将 rb 文件导入到 gg.file、我注意到第一个问题:Qmax 原件是 5640mA、但 rb 文件 修改为2811mA 07.20设置导致我的 FCC 在室温下显示极低的数据。

因此、在手动修改 Qmax 并将其改回:5400mA 之后、我进行了两次测试:

a.在25oC 条件下、使用2.8A 和1A 放电、在25oC 20240514.log 下获取记录的:P28A-3200mV RB 2.8A 和1A 测试结果
b.在-30oC 时、使用2A 放电、获取记录的:P28A Rb 测试--30oC 20240515-Fail
可以清楚的看到25度时、2.8A 和1A 放电是平滑的、曲线是对的。

但在温度下降到-30度后、FCC 仍将展现错误容量。
2A 放电后、容量从27%跃升至0%。 虽然 FCC 在放电后纠正为3360 mA (3000 3540mA 度实际放电),但随着温度缓慢上升,FCC 被强制回到46xx mAh

第二个问题:是否需要更改任何设置才能使低温曲线和 FCC 正常显示?

e2e.ti.com/.../5165._2C6E668A7865DA64_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个 GPCtool? 您应该已经使用了 GPCCHEM 工具来获得与电池匹配的 CHEMID。

    我相信您使用的工具可能是错误的。

    请校准电量计、获得有效的 CHEMID 匹配值、完成学习周期、然后我们就可以开始。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPCCHEM 报告显示最佳结果为5271、该报告供您参考、所有测试数据均基于 ID 5271、以金色显示、因此曲线在室温下是平滑的、但在低温%下会发生严重跳跃。

     e2e.ti.com/.../3034.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    请使用此工具在低温下进行优化。

    GPCRB 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、偶

    附件是由 GPC 反馈的 Rb 表报告、请检查。

    e2e.ti.com/.../NX81_2D00_P28A_2D00_3200mV-Rb-table_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    看起来 GPCRB 工具已成功完成。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、但 RSOC 测试数据在-15oC 和-30oC 时仍会大幅下降%、 如何解决低温跳变%问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用 rb 工具之前和之后、jiang 请共享2个.gg 文件。 另请共享低温 SoC 跳转的日志文件。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅附件

    e2e.ti.com/.../gg_2D00_before.csve2e.ti.com/.../gg_5F00_out_2D00_after.csve2e.ti.com/.../NX81_2D00_P28A_2D00_3200mV-rb-20240508-at-_2D00_30oC_2D00_fail.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:  

    感谢您发送这些信息、我们的电阻表已更新、非常好。

    但是、当我查看您的日志文件时、我有点困惑、温度读数为100摄氏度、降至16摄氏度、您是使用内部还是外部热敏电阻? 热敏电阻位于何处、它应该位于电池组上。  

    SoC 的读数也是整体读数的1%、是否完成了一个学习周期? 是否在链接的文档中正确定义了2.1-2.6中的所有值- 实现成功的学习周期(tij.co.jp)?

    我还将从校准的角度验证器件是否准确地读取电压、电流和温度。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、 我看到温度记录正常。 它从25度下降到-31度、然后放电后又回到28度。 没有100度和16度的记录。

    2. 用于温度检测的热敏电阻放置在电池表面上  

    3、 所有电池在测试前都要进行温度、电压、电流等校准。

    4、 电池已经学习到黄金,更新从04年更新到06年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    很抱歉造成混淆、列被移动1。

    SOC 跳跃与低温下的 Rb 表相关。 请分享您的.srec 文件、以便我可以查看您的 Rb 表。

    我还建议禁用 Predictamb.

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仅供参考~

    e2e.ti.com/.../3200mV_2D00_ID-5271.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    查看您的 RB 表已更新、请允许我某个时间继续调查您的问题

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有任何更新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:  

    遗憾的是、目前我只能建议重新进行 GPCRB 放电并使用 GPCRa0工具。

    GPCRA0应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    GPCRB 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Evan