This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:NGSpice 模型请求

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373443/ucd7138-ngspice-model-request

器件型号:UCD7138

工具与软件:

您好、能否获得可在 KiCAD 的集成 NGSpice 中使用的 UCD7138的 SPICE 模型?  发布的加密 PSpice 模型不起作用。

我要尝试使用此驱动器驱动 GaN HEMT、VD 引脚不断损坏、对地短路。  我怀疑 VD 引脚无法处理 HEMT 2-3伏的"体二极管压降"、即使使用推荐的20Ω 限流电阻也是如此。  我认为、当外部拉至0V 以下时、VD 引脚如何拉电流、我只需要一个模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否有可以联系到的 TI Field 应用工程师(FAE)? 如果我们具有未加密的 PSpice 模型、则我们需要通过 NDA 继续。 您是否还有可以分享的原理图?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    很有道理。  我会尝试联系 FAE。

    谢谢!

    Chris