This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:充电期间 RSOC 突然跳变

Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374387/bq27z561-r2-sudden-jump-in-rsoc-during-charging

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ27Z561BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好!

我已经使用 BQ27Z561 EVM 为我的电池创建了一个黄金映像、它与 EVM 协同工作。 但是、当我使用定制电路板对其进行测试时、我发现充电期间电池百分比突然上升。 我怀疑在放电测试过程中会遇到类似的问题、例如电池电量百分比或 RSCO 突然下降。

我正在使用的电池是3.7V 的 LP353035和400mA 的352001.

我将分享 EVM 和定制电路板的充电日志、以便进行分析、同时分享定制电路板和特性报告中电量监测计部分的原理图捕获。 根据报告、我使用了最匹配的化学 ID - 2003。

非常感谢您协助解决此问题。

谢谢!

Parth

e2e.ti.com/.../charging_5F00_test_5F00_EVM.loge2e.ti.com/.../charging_5F00_custom-baord.txte2e.ti.com/.../Final_5F00_goldenImage_5F00_zip.zipe2e.ti.com/.../GPCPackaged_2D00_report-2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以通过任何方式将电路板连接到 EV2400和 bqStudio、以便我们可以全面了解此处发生的情况吗?  

    此致、  

    Jonny。