This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:CHG FET 栅源电阻器不存在

Guru**** 2530520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373224/bq27z746-no-existance-of-chg-fet-gate-source-resistor

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z620

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 FET 的栅源电阻器有疑问。

我查看了 BQ27z746的参考电路、我很好奇 CFET 的栅极-源极之间为何没有电阻。

某些 TI BMS IC (具有保护功能、BQ28z620)具有该电阻器、但 BQ27z746似乎没有该电阻器。

为什么会这样呢?

谢谢。  

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    是指10M 欧姆电阻器吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好。

    是的、我想知道 BQ27z746上的 CFET 电路上不需要哪个10M 欧姆电阻器。


    谢谢。

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    DSG 引脚和 P+之间使用10M Ω 电阻器的目的是防止电流流入电荷泵。 同样的电阻器可以应用于 CHG 引脚、但并非必需的。

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好。

    请告诉我为什么 CHG 引脚上不需要10M 电阻器、 另一方面 、其他 BMS IC 确实需要 CHG 引脚上具有10M 欧姆电阻器。  

    此致、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DSG FET 上存在10M Ω 的原因是 DSG FET 暴露于更多瞬态负载行为。 例如、移除充电器和更改负载、这主要影响 DSG FET。 此外、它还具有防止泄漏电流流经 DSG 引脚的优势。

    然而、CHG 引脚主要连接电池、不太可能出现瞬态行为。 如果需要、您仍然可以安装10M 欧姆以获得额外的安全。

    此致、  

    Jonny。