This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:USB-TO-GPIO 仍可从 Mouser 获取、固件更新已崩溃。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2GPIO-LOADER-SW, USB-TO-GPIO2, BQ78PL114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373772/usb-to-gpio2-usb-to-gpio-still-available-from-mouser-fw-update-crashed

器件型号:USB-TO-GPIO2
主题中讨论的其他器件:USB2GPIO-LOADER-SWbq78PL114

工具与软件:

尊敬的专家:

您能帮助客户解决这一有关 USB-TO-GPIO 的问题吗?

我 有一个 USB 转 GPIO、但在安装过程中崩溃。 然后 TI 团队向我发送了 aploader 文件。 但是、即使我上传了、USB 转 GPIO 固件加载程序也无法找到器件。  

器件首次到达时、其固件为:USB_DPW_v1.0.10。

从慕斯订购:
https://www.mouser.com .4.2000 tr 产品详细信息/Texas-Instruments/MULgx31AC9USctCUpMxK%2FA%3D%3D USB-TO-GPIO

*****

找到此帖子 - e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704610/usb2gpio-loader-sw-cannot-find-firmware

但没有使用。 以下是共享的快照:

我看到解决方案使用 USB2GPIO-LOADER-SW、但它已不能再在任何地方访问。

无法为 USB-TO-GPIO 创建 POST、而应参考 USB-TO-GPIO2。

请联系我们。 谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已经在使用  bq78PL114。 询问适合此芯片的固件并安装在器件上。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    谁是提供加载器文件的 TI 联系人? 我会尝试将您与支持此功能的团队联系起来

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Britton:

    很抱歉、支持团队将客户转至 (+) USB2GPIO-LOADER-SW:找不到固件–电源管理论坛–电源管理–TI E2E 支持论坛 链接。

    您能否提供 USB2GPIO-LOADER-SW 工具? 此链接中不再提供此内容:
    USB2GPIO-LOADER-SW 固件| TI.com

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    遗憾的是、我们不再支持适用于 USBTOGPIO v1的固件。 我们建议升级到新的 USBTOGPIO2。  

    USBTOGPIO2订购链接 

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton。

    Mouser 提供了 USBTOGPIO v1、该版本可用于替代、因为无法使用?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    是的、USBTOGPIO2是 v1的有效替代产品。 慕斯器库存可能会留待供货。 我们建议所有新项目过渡到得到积极支持的 USBTOGPIO2。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton:

    仅需确认、客户会将 USB2GPIOv1返回到 Mouser 并请求 USB2GPIOv2 :

    USB 转 GPIO2德州仪器(TI)| Mouser

    如果批准、我将与客户分享该 E2E 链接、以便发起返回 Mouser。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    您可以与客户和 Mouser 共享该主题。 我们建议从2022年开始过渡到 USBTOGPIO2。  

    此致、

    Britton