This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:LMR51450SDRRR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374198/lmr51450-lmr51450sdrrr

器件型号:LMR51450

工具与软件:

您好、先生、

我自己是 Sandeep、

这里、我将使用 LMR51450开关稳压器进行12V 到5VDC 的转换、并将此开关稳压器电源提供给 ADC1118IDGSR、

那么、我们是否可以使用此5VDC 电源通过 RC 缓冲器和铁氧体磁珠组合为 ADC 供电?

我连接开关稳压器和 ADC 的电路、 请验证 这些电路。

1.需要放置 RC 缓冲器  

2.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    降压转换器原理图看起来正常。  请打开  相关产品线的新帖子、以查看 ADC 原理图。

    此致、

    Ridge