This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895查询

Guru**** 2371630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373270/bq25895-bq25895-query

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好、TI 支持团队:


我有关于 BQ25895的疑问。 我正在设计一个由电池供电的医疗设备、   如果我计划通过电池通过 PMID 为系统提供5V、3A 电流、应该如何连接 OTG 引脚? 是否可以提供我们的设计5V、3A? 电池(锂离子)将为3V 至3.7V、4000mA 十六进制 请注意、不会有任何 VBUS 电源。

期待快速响应。


此致、
比诺·马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    请注意、不会有任何 VBUS 电源

    请注意、需要 VBUS 电源来为电池充电。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:


    如果我们要从 PMID 引脚获得5V、3.1A 的输出、 是否只应将 OTG 引脚拉高、或者我们还需要配置 OTG_CONFIG 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    如产品说明书的升压模式部分(第19页的第8.2.5节)所述、要启用升压模式、需要将 OTG 引脚都拉至高电平且 OTG_CONFIG = 1。  

    在上、BQ25895 OTG_CONFIG 位默认设置为1 (如数据表第35页的表8-11所示)。 因此、无需 I2C 通信即可在 BQ25895上启用升压模式。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    什么是  OTG_CONFIG 位设置为0并且 OTG 引脚被拉高? PMID 输出将是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    对于 OTG_CONFIG 为0并且 OTG 引脚被拉高的情况、不启用升压模式。 由于从电池到 HSFET 的体二极管(Q2)的电流路径、PMID 输出将是低于电池电压的电压。  

    此致、

    Garrett