This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20RVFT 原理图审阅

Guru**** 2537770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373353/tps543c20-tps543c20rvft-schematics-review

器件型号:TPS543C20

工具与软件:

您好!

请验证 Vin = 12V 且 Vout = 0.75V 的原理图。 稳压器的 SENSE 引脚连接到 IC 的 SENSE 引脚、请验证该部分是否正确。

谢谢

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1563.TPS543C20RVFT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会尽快回顾并回复您

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我假设该应用的最大负载电流为40A、因为 ILIM 已 适当设置以实现71A 过流保护。  如果负载电流要求明显不同、您可以使用随附的 Excel 计算器工具 e2e.ti.com/.../TPS543C20_5F00_12VIN_5F00_0p75VOUT_5F00_Excel_5F00_Tool.xlsx 重新检查设计

    我对原理图的意见:  

    1.检测点连接正常。 这些器件可直接连接到负载进行遥感、我认为这就是您如何连接它们的。  

    2.底部反馈电阻 R2579安装了0欧姆电阻。 需要移除此电阻、以便 VOUT 不会通过0 Ω 电阻直接连接到 GND。

    此致、

    Britton