This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:BQ27441-G1:学习周期详细信息

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372538/bq27441evm-g1a-bq27441-g1-learning-cycle-details

器件型号:BQ27441EVM-G1A

工具与软件:

Battery Management Studio (BQS)发出警告消息。 '此设备已处于'已学习'状态。 如果您选择继续、器件的状态将更改为"未学习"。 这将需要再次完成学习周期。 是否确定要继续?

1.在这种情况下该怎么做,如果我按'否',那么学习周期将自动完成,参数将更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前没有看到这个错误,你可以解释你在发生错误时做什么。 您还可以共享.srec。

    此致、

    Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是屏幕截图、每次我按 START 时、它都会显示上面的屏幕、然后它会连接到不同的块、所以它会在其中执行学习周期。如果移除 USB 电缆、有任何选项可以恢复学习周期并查看状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用查看更新状态寄存器来检查学习周期进度、但无法继续。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 EVM2400、它是否可以执行自动学习循环?
    我现在做的是手动学习模式、它需要在每一个特定的步骤后移除负载、增加负载。 如何使用"查看更新状态寄存器"执行此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不存在自动学习周期。

    没有移除负载的步骤。

    请参考此文档。  实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我开始学习循环时、就会产生这个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在您首次开始学习循环时出现此消息、则没有学习到的信息丢失。 因此、您可以忽略此消息、但请通过1次尝试完成完整的学习周期。

    此致、

    Evan