This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54418:Vout 处1kHz 纹波

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54418, TPSM82864A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371961/tps54418-1khz-ripple-at-vout

器件型号:TPS54418
主题中讨论的其他器件: TPSM82864A

工具与软件:

我正在使用 TPS54418 DC-DC IC、但发现电流消耗时输出端有20mVpp 1KHz 纹波。

这是开关频率抖动造成的吗?  如果是、可以采取哪些措施来 将其删除。

输入电压: 3.3V

输出电压: 1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否布置 PH 引脚和 Vout 的波形?  这种情况可能会不稳定。

    负载下游是否有更多输出电容?

    TPSM82864A 是一款更新、更小、更易于使用的电源模块。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。

    是否有任何下游以1kHz 的频率运行?  您能否移除系统负载并改为只添加电阻器?

    这看起来不是不稳定性、而是1kHz 的负载瞬态。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实是负载引起了1kHz 噪声。

    来减少或消除该噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    如果负载生成1kHz 信号、则应停止生成任何1kHz 信号。

    对于 TPS54418来说、这不是问题。  它是否会导致系统出现问题?  例如、您能听到吗?

    Chris