This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:DELAB 和 DELCD 电阻计算

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370511/ucc28950-delab-and-delcd-resistance-calculations

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好、

在执行 DELAB 和 DELCD 电阻计算时、如果 ADEL 和 ADEREF 引脚与 GND 短路、这些电阻计算会发生哪些变化? 在 SLUA560文档中进行的计算是使用"自适应延迟"功能进行的、但我的电路在该功能中的工作噪声很大、因此我用 GND 将 ADEL 和 ADEREF 引脚短路。

您是否还认为以比所需电阻稍高的电阻连接这些装置会导致输出电压调节问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用手册 SLUA560使用固定延迟方法。

    如果将 ADEL 和 ADELF 引脚短接至地、则 延迟公式中具有 CS*Kx 的延迟公式将变为0。

    设置导通延迟以实现 ZVS。  如果它们的值相同、则不会影响占空比。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 ADEL 和 ADELF 引脚接地可使系统顺利工作、但我是否有任何缺点和情况需要注意?

    例如、在轻负载研究中、是否需要注意某些事项?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,它是否应该写入0而不是下面给出的方程中的"Vadel "?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上述情况下进行的计算中、DELAB 和 DELCD 的值约为3kOhm、这是一个不合适的值、"它应该至少为13k"。在这种情况下、您会向我推荐什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用手册使用分压器设置 RDELAB 和 RDELCB、因此 VADEL 不应为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RDELAB 和 RDELCB 值太小。  尝试调整 ADEL 电压以增加 RDELAB 和 RDELCB 的大小、使其达到13k 欧姆或更高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ADEL 和 ADELF 引脚接地短路、"Vadel"引脚的电压是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将其接地短路、并且需要小于13k 欧姆的延迟、则需要一个电阻器。  您无法使用该设置。

    您可以使用 VREF 和 ADEL 之间的分压器来设置时序。  这使您能够使用比通过将 ADEL 接地所能实现的电阻更大的电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您之前已在下面的链接中向我推荐了固定延迟功能。

    您能说明一下如何在计算中使用它吗?

    e2e.ti.com/.../4406390

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接可为您提供应用手册、说明如何使用 UCC28950在固定延迟方法下进行设计。   

    它具有设计所需的所有计算。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、