This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:如何检测电池何时未连接

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368845/bq25629-how-to-detect-when-a-battery-is-not-connected

器件型号:BQ25629

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

根据下面的常见问题解答、我了解在未连接电池时必须停止充电。

[常见问题解答] BQ25601:[常见问题解答]为什么在 BQ25601、BQ25601D、BQ25606、BQ25611D、BQ25616运算放大器未连接时、连接到 STAT 引脚的 LED 会闪烁并且 SYS 电压不稳定 BQ25616J、BQ25618、BQ25619、BQ25600、BQ25600D、 BQ25600C? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我对常见问题解答有疑问、但是否可以从 BQ25629寄存器中检测到电池未连接到 BQ25629?

除了使用外部 MCU 来检测电池断开时状态终端经常切换之外、还有其他方法吗?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    REG0x16位6中有一个名为 FORCE_IBATDIS 的位。 如果禁用充电并应用此位、并且电池电压没有显著降低(如 ADC 所示)、则表明电池已连接。 这是近似的30 mA 放电。 如果禁用了电池充电、则电池电压会崩溃、您知道没有连接电池。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您让我知道如何检查电池是否未连接。

    我们会将其视为参考。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:

    不用客气。 我将关闭该主题帖。  

    此致、

    Mike Emanuel