This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:SEPIC 耦合与非耦合电感器计算

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374281/tps40210-sepic-coupled-vs-uncoupled-inductor-calculation

器件型号:TPS40210

工具与软件:

尊敬的所有人:

 我的问题与文章"有关 耦合电感器 SEPIC 转换器的优势 "作者: John Betten、德州仪器(TI)的应用工程师 .

 此怀疑与使用耦合电感器与非耦合电感器有关。 此文档中发布了与耦合和非耦合电感器相关的三个公式。

 

 对于文章中发布的以下设计要求、它提到具有耦合电感器的原型使用的值为12uH、而具有非耦合电感器的 L1使用的值为33uH、L2使用的值为22uH。

 

 但是、当我将这些要求应用到上述三个公式中时、我最终得到了其他一些电感值、这些值与文章中提到的值不匹配。

 

 请帮助根据文章中给出的公式为耦合和非耦合电感器计算 SEPIC 的正确电感值。

 

此致

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    很遗憾、 此应用手册的创建者已经退休了、因此我们无法直接向他咨询。

    我们提供了另一份 SEPIC 设计应用手册、可以在此处找到:
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa43/snvaa43.pdf
    我还可以确认、TPS40210的快速入门计算器在其公式中使用了耦合电感器。

    用于计算耦合和非耦合电感器的电感的另一个有用工具是功率级设计器:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    我不确定读几个公式是否会改善理解和解释结果不匹配、或者这只会造成更多混淆。

    如果需要其他帮助、请告诉我。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    谢谢你。

    我尝试下载功率级设计器、 但它显示了下面的消息。 因此请帮助下载该软件。

    其次、是否有任何文档可以帮助计算 SEPIC 转换器的非耦合电感器? 如果是、请分享。

    此致

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    Power Stage Designer 工具可以计算耦合和非耦合电感器。
    很遗憾听到您在尝试下载该工具时收到错误消息。

    我无法帮我设置访问权限、因此您需要设置有关拒绝交易的另一个 TT。
    同时、您也可以查看此应用手册。 Power Stage Designer 工具中的计算应基于此处的公式:
    https://www.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdf

    此致、
    Niklas