This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bq35100数据表中是否存在拼写错误?

Guru**** 2504885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374056/bq35100-typo-in-bq35100-data-sheet

器件型号:BQ35100

工具与软件:

例如、如果系统每4小时进入高功率状态(500 µA) 30s、则平均电流为:315 µA× 30s / 4h = 0.66 µA

^^^不应该是500 µA × 30 s / 4 h = 0.66 µA ?  

假设低功耗状态为0A


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    是的、您回答正确。 感谢您查找此拼写错误。 我们将输入一个 TT 以更改此值。

    此致、

    Nick Richards