This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:BQ76930 + MCU 8S吸尘器 bq device_72 XREADY置1异常

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371312/bq76930evm-bq76930-mcu-8s-bq-device_xready-1

器件型号:BQ76930EVM

工具与软件:

1 μ、保护板首次上电激活开机上位机通讯正常、关机掉电后重新开启无法正常通讯 A

2 μ、保护板首次开机掉电后、再次开机后AFE bq76930003dbt掉电异常REGOUT电压无法掉电 A

3、通过单独TI工具确认AFE状态发现DEVICE XREADY置1、故障标志命令无法清除、只有掉电才能清除

4、移除MCU单独使用TI工具 EV2300首次上电后、通讯获取电压、电流、温度正常。手动下发掉电命令后、再次激活开机现象也能复现、device_n ü XREADY置1、故障标志命令无法清除、只有掉电才能清除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    如需支持、请使用英语或 E2EChina (e2echina.ti.com)发布您的问题。

    谢谢!

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当保护板首次通电并激活时,上层通信正常。 当保护板断电并再次导通时、通信无法正常进行

    2.在保护板首次断电后、AFE bq76930003dbt 再次断电。 无法关闭 REGOUT 电压

    3.使用独立的 TI 工具来检查 AFE 状态并找到该 DEVICE_XREADY 设置为1。 故障标志命令无法清除、并且只能在电源故障后清除

    4.首次上电后移除 MCU 并单独使用 TI 工具 EV2300、通信电压、电流和温度正常。 手动发出断电命令后、这种现象可能会重复出现。 DEVICE_XREADY 设置为1。 故障标志命令无法清除、并且只能在电源故障后清除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    根据器件的常见问题解答:

    您能否检查 VBAT 和 VC5X 是否已正确通电、如果故障期间 CAP2比 VC5X 高3.3V?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障电路板(8S)通过虚假数据包供电的模拟电压30V 电源、当故障重复出现时、相应电压如下所示:
    VBAT 至 GND:30V
    2. VC5X 至 GND:14.97V
    3. CAP1至 GND:3.275V
    4、CAP2至 VC5X:0V
    再次上电。 当第一次启动正常时测量 CAP2至 VC5X:3.278V;当重复启动异常时、测量 CAP2至 VC5X:0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障电路板(8S)通过虚假数据包供电的模拟电压30V 电源、当故障重复出现时、相应电压如下所示:
    VBAT 至 GND:30V
    2. VC5X 至 GND:14.97V
    3. CAP1至 GND:3.275V
    4、CAP2至 VC5X:0V
    再次上电。 当第一次启动正常时测量 CAP2至 VC5X:3.278V;当重复启动异常时、测量 CAP2至 VC5X:0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    为了进行仔细检查、您使用的是 EVM、对吗? 您是否按照用户指南第2.2.1节的说明启动 AFE?

    此致、

    Max Verboncoeur