This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895查询

Guru**** 2813185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373268/bq25895-bq25895-query

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好、TI 支持团队:


我有关于 BQ25895的疑问。 我正在设计一个由电池供电的医疗设备、我想知道  如果我们计划用5V、2.4A 为电池充电、D+和 D-引脚应该如何连接?
期待快速响应。

此致、
比诺·马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    您是希望始终使用具有相同输入适配器的设备、还是打算将该设备与可能具有不同额定电流的各种输入适配器配合使用?  

    如果我假设您始终希望将输入电流限制设置为2.4A、您有几种选择。

    选项1是将 D+和 D-引脚强制为2.7V ,以允许 D+/D-检测产生非标准适配器分频器4,从而自动将输入电流限制设置为2.4A。

    选项2只需将 D+和 D-引脚短接在一起,然后通过 I2C 将输入电流限制设置为所需值。 在 D+/D-引脚短接的情况下、检测结果为 USB DCP (1.5A 电流限值)、但正如我所提到的、可以通过 I2C 写入 REG00来覆盖1.5A 限值。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:


    如果我们考虑选项2、那么设置2.4A 时应该是什么 REG00值? 与选项2相同、引脚 ILIM 上的电阻器(值)应是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    请查看我的以下评论。  

    REG00 = 0x6E HEX 会将输入电流限制设置为2.4A。 与配置 IINLIM 相关的信息在数据表第32页的表8-8中。  

    实际输入电流限制将是寄存器设置与输入电流限制(由 ILIM 引脚上的外部电阻器设置)之间的较低值。 引脚功能表中的 ILIM 部分提供了在给定所需输入电流限制的情况下计算 RILIM 的公式。  

    例如、如果您希望将输入电流限制设置为3A、RILIM 应为118欧姆。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    您能帮助我如何计算 RILIM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    正如我在上一个答复中提到的、用于计算 RILIM 的简单公式列在第4页 ILIM 引脚行的引脚功能表中。 公式所需的"Kilim"值见第9页。 您所需要做的就是将 Kilim 除以您所需的最大输入电流。  

    如需选择此元件、请参阅数据表、了解相关信息。  

    此致、

    Garrett