This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:观察到计算出的 Idsth 值与实际测量值之间存在差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373060/lm5060-q1-difference-observed-between-calculated-idsth-value-and-practical-measurement

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060TPS1663

工具与软件:

您好!

根据数据表、我们将 Idsth 设计为6.4A、并在 PSpice 仿真中对其进行了验证

但在实际 PCB 中、MOSFET 在5.3A (而不是6.4A)时关闭。

请告诉我为什么会有差异。

以下是计算方式

这是原理图

谢谢!

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    LM5060不是精确 OCP 的正确选择。 正如您在计算表中看到的、 Idsth 在2.7A 至9.8A 范围内变化

    请使用 TPS1663

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    明白了、感谢您的即时响应。

    但手动计算和 TI 设计计算器之间存在很大差异。

    要确认我的计算结果正确吗?

    谢谢!

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享填充的设计计算器和计算表以供检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我只能提供屏幕截图供您参考。

    VDSTH 公式 =((O15*(O17-(O18/O19)+O16))/1000

    IDSTH 公式 =O20/O14

    谢谢!

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请共享源文件。