This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:33x22=726个 LED

Guru**** 2550850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372899/lp5890-33x22-726-leds

器件型号:LP5890

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我正在寻找符合以下规格的器件。

μ■规格
- 33x22=726 LED
-无 MCU 控制
- 50个 LED 同时亮起
-红色(2mA)、白色(2mA) LED

使用两个 LP5890帧是最优的吗?
有更好的器件吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:

    是否需要单独控制每个 LED?

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:
    感谢您的答复。

    它们同时具有相同的颜色和亮度、因此我认为它们不是单独控制的。

    下图是一个示例。

    此致、

    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:

    看起来每个 LED 都应单独开/关、对吧?

    根据您的当前要求、我们建议使用2个 LP5890来控制726个 LED。

    顺便说一下、LED 是 RGB 还是 RW?

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:
    感谢您的支持。

    是的、开/关是单独控制的。
    LED 为红色和白色。
    是使用两个 LP5890设计的最佳选择吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:

    有。 两个 LP5890是适合您的应用的最佳解决方案。 您可以在~网站上申请 LaunchPad 和 EVM

    BR

    Monet Xu