This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:具有 TPS2372-4但没有 DLL 的 PD

Guru**** 2693275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374110/tps2372-a-pd-with-tps2372-4-but-without-dll

器件型号:TPS2372

工具与软件:

大家好、PoE 大师:

我正在设计一个测试设备来测试开关的最大输出功率、开关在其10/100/1000基站端口上连接 PSE。

我只想测试 PSE 是否可以输出最大90W 功率、不用考虑数据通信。

我即将使用 TPS2372-4作为 PD IC 和一些电阻器负载来测试最大90W。 PD IC 设置为8类特征。

但在 IEEE 802.3bt 中、4类或以上的 PD 支持 DLL 是强制性的。

如果 PSE 无法对 PD 执行 DLL、而我的设计板上只有 TPS2372-4和某些电阻器、那么 PSE 是否仍然分配 PD 8级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    DLL 是传统 PD 的数据链路请求。 不需要这样就可以协商8级功率。 因此、只要您的 PD 正确配置为8级功率、PSE 就可以协商8级功率。 DLL 不是协商电源所必需的、仅用于合规性。  

    此致、

    Brandon