This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 - ADCIN1/2

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369669/tps25750-tps25750---adcin1-2

器件型号:TPS25750
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792

工具与软件:

您好!

我们要使用带 BQ25792的 TPS25750D、以便在17V 电压下对20V PD 进行充电。
正确的模式应该是高压协商、但我们不了解如何配置它。
EVM 介绍了 ADCIN1/2在其他模式下的电源、但不介绍了该模式下的电源。
感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:  

    请参阅 此表 、了解如何设置 ADCIN 配置以实现所需的电池无电配置。

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没收到通知、但感谢您快速回答。
    该帖子可追溯到两年前;您知道数据表的 REV B 是否会在某一天发布吗?

    此致
    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没收到通知、但感谢您快速回答。
    该帖子可追溯到两年前;您知道数据表的 REV B 是否会在某一天发布吗?

    此致
    Damien