This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:有关 TPS65987 GPIO 的详细信息

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987DJEVM, TPS6598X-CONFIG, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371264/tps65987ddk-detailed-information-on-tps65987-gpio

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS65987DJEVMTPS65987TPS6598X-CONFIGTUSB320

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在考虑基于 TPS65987DJEVM 的 TPS65987DDK。

关于 TPS65987的 GPIO、我们想知道以下两点。

 

1.

 尽管 TPS65987DDK 数据表中为某些 GPIO 提供了专用端子说明、但许多 GPIO 不提供详细说明。

我知道您可以使用 TPS6598X-CONFIG 为 GPIO 分配函数、但您可以自由地为所有 GPIO 分配函数吗?

是否有任何文档描述了可使用 TPS65987的 GPIO 实现的功能?

2.

我们希望将 USB OTG 的 ID 引脚功能集成到 TPS65987中、例如 TUSB320。

是否可以 使用 TPS6598X-CONFIG 将此功能集成到 TPS65987的 GPIO 中?

此致、

毫米