This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:兼容锂聚合物

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373947/bq27220-li-polymer-compatibility

器件型号:BQ27220

工具与软件:

您好、我打开此票证让您问一个有关 BQ27220的问题。 在数据表中被描述为单节锂离子电池电量监测计、我们需要将其用于音频便携式设备中而不是使用1500mA 不间断锂聚合物电池该设备是否适合此类应用?

提前感谢您。

Rocco Taurasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rocco、您好!

    BQ27220支持锂离子和锂聚合物化学电池、电池容量范围从100mA 32000 mA、通常用于便携式电子产品。 这应该非常适合您的应用。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答