This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:建议的 CIN 值

Guru**** 2511315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373866/tps2595-recommend-cin-value

器件型号:TPS2595

工具与软件:

您好!

当我通读数据表时、提到 CIN 建议的多个位置:

 TPS2595xx 器件设计用于2.7V≤VIN≤18V 的电源电压范围、并具有输入陶瓷旁路
如果输入电源距离超过几英寸、建议使用高于0.1 μF 的电容器
设备。

2. 使用低值陶瓷电容 CIN = 0.001 μF 至0.1 μF 来吸收能量并抑制瞬变。

3. 对于所有应用,建议在 IN 之间使用0.01 μF 或更高的陶瓷去耦电容器
和 GND 端子。

您可以看到、存在一些冲突。 我想知道为什么在第2点中、CIN 有最大范围? 考虑因素是什么?

谢谢。

BR

Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要简单地说:

    我们仅建议在 VIN 引脚上使用一些小电容器进行去耦。 客户可以选择想要的低、想要的高。 我们方面没有任何限制。  

    此致

    Kunal Goel