请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61070A 工具与软件:
您好~。
咨询如何有效地将 CIN GND 和 IC GND 连接、以实现 EMI。 (TLV61070A)
1、哪个对 EMI 有效、如"数据表图8-13"所示直接连接到的 GND 引脚、或如"EK 图4-1"所示连接到 IC 覆铜区?
2.如果 CIN 引脚1 (VCC)的位置相同、
1) 1)如果 GND 覆铜更接近 IC GND、EMI 与 GND 覆铜区的连接是否有效?
谢谢。